This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:需要在 SPI D0和 D1引脚上进行确认。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515684/am6442-need-confirmation-on-spi-d0-and-d1-pins

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在正在进行的工程中使用 AM6442处理器。 在连接 SPI 时、有一点困惑。
在数据表中、MCU_SPI0_D0和 MCU_SPI1_D1 引脚称为 IO。 您是否可以指定  MCU_SPI0_D0 - MOSI 和  MCU_SPI0_D0 - MISO、或者相反。

此致、
Teja。