This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:DPI RGB24位模式 LCD 支持

Guru**** 2482165 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515643/am62p-dpi-rgb24bit-mode-lcd-support

部件号:AM62P

工具/软件:

您好、AM62P Champ!

我的客户目前正在查看连接 AM62P 上 RGB-24位模式的接口。

以下语句仅提到 RGB18模式、但我也希望详细说明 RGB24位模式。

------------------------------------

7.5.2.1.1.3连接

验证显示(RGB)连接。

接口支持包括12、16、18和24位 RGB 有源矩阵显示。 仅连接16位数据时

在18位面板(BGR565至 BGR666)上、将 D0-D4连接到 LCD 上的 B1-B5、将 D5-D10连接到 LCD 上的 G0-G5、并连接

D11-D15连接到 LCD 上的 R1-R5。 在18位面板上、将 B0连接到 B5、将 R0连接到 R5。

------------------------------------

谢谢。

此致、Jack