工具/软件:
尊敬的所有人:
我们正在运行 基于 AM6254的定制板、该板可从视频端口2驱动一个 HDMI 输出、并从视频端口1驱动一个 OLDI 触摸面板
在我们的初始设置中、仅在设备树上创建 HDMI 节点。 HDMI 出现、如果我们写入 /dev/fb0 可以看到 HDMI 显示正在更新。
下一步、添加 OLDI 输出。 现在、如果我们写入 /dev/fb0 更新的显示是 OLDI 面板、而 HDMI 面板保持不变。
只有一个 /dev/fb 隔离作用。
在我深入到一个与帧缓冲器支持的新的十字军之前,我想知道是否:
- 有两个帧缓冲区是合理的 /dev/fb 同时驱动 HDMI 和 OLDI 时要暴露的设备有何不同?
- 是否有实现这一目标的指导原则?
从我读过的 simple-framebuffer 器件树绑定、只要我们知道为匹配显示提供源的内存地址、似乎就可以声明任意帧缓冲区。 考虑到这一点、我想知道这些内存地址是否是恒定的并且可用于声明帧缓冲器器件。
此致、
António ó n Oliveira