This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于 VPP 电源的必要性

Guru**** 2424960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515368/tda4ven-q1-regarding-the-necessity-of-the-vpp-power-supply

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好、TI。

如果假定仅使用调试器进行软件写入、则是否需要 VPP 电源?

如果不需要、我计划不在电路板上实施 VPP 电源线。

#我 预计在用于 OTA (无线)更新时是必要的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在器件中对安全密钥进行编程时、才需要 VPP。  引导或正常执行期间不需要它。  进行软件更新(OTA)时、通常也不需要执行此操作。  如果不使用器件的安全功能、也不需要它。