This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:如何单独复位 MCU r5f 内核

Guru**** 2381260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511935/j784s4xevm-how-to-reset-a-mcu-r5f-core-individually

器件型号:J784S4XEVM

工具/软件:

如果 J784s4中的单个 MCU r5f 内核需要自行复位、是否可以? 如果是,什么是最有效的方法来做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以通过调用 Sciclient API 在单个 R5F 内核上执行自复位。
    此外、从易失性存储器后复位状态执行 代码、需要有人将代码加载到 R5F 中。

    不建议复位 MCU R5F、它通常充当其余内核的设备管理器、即充当 所有模块的资源和电源管理器。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MCU_R5F 用作内核资源的设备管理器、这意味着如果应用程序崩溃、它会影响 所有其他内核的资源和电源管理器?  设备管理器只使用 mcu1_0、mcu1_0是免费的、对吧?

    我们有主 r5f 和 MCU r5f 自由,在这两个域 r5f 核心之间,你的建议应用?  如果用户应用程序使用 mcu1_0内核、是否应将其内置到设备管理器 elf 中、或者设备管理器 elf 和用户应用程序 elf 可以同时加载并同时执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim Zhang:

    您可以参阅 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/10_01_00_04/exports/docs/pdk_j784s4_10_01_00_25/docs/userguide/j784s4/family_cfg/j784s4/index_modules_sciclient_j784s4.html#sciclient 文档、告诉我们这样做是否有帮助?

    此致、

    Karthik