请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 工具/软件:
尊敬的团队:
我们将 AM62X 用于 CAN 应用。
我们使用裸机方法。
我们在"轮询"方法中使用 CCS 代码进行 CAN 驱动程序开发。
借助此示例代码、我能够在总线负载为0时通过 CAN 进行发送/接收。
1 I 增加总线负载> 20%、然后 Tx 失败。
我想知道以下几点
1. TI 示例代码设计用于在高总线负载下工作吗?
2.对于更高的总线负载,我必须做哪些设计更改。
此致、
Tejas Patel