This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Yocto 构建、用于添加选定 DTS 文件、目标器件驱动程序不起作用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515435/am62a7-yocto-build-to-add-select-dts-file-and-target-device-dirver-not-work

器件型号:AM62A7

工具/软件:

am62axx-evm.conf 文件位于路径 meta-ti\meta-ti-bsp\conf\machine 中

以下是上下文:

#@类型:机器
#@名称: AM62AXX EVM
#@描述:TI AM62AXX EVM 的机器配置

需要 conf/machine/include/am62axx.inc

kernel_DEVICETREE_prefix ="\
  ti/k3-am62a7 \
  ti/k3-am62x-sk \
  ti/k3-fpdlink \
  ti/k3-v3link \
"

kernel_DEVICETREE ="\
  ti/k3-am62a7-phyboard-lyra-RDK.dtb \
  ti/k3-am62a7-sk.dtb \
  ti/k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtbo \
  ti/k3-am62x-sk-csi2-ov5640.dtbo \
  ti/k3-am62x-sk-csi2-tevi-ov5640.dtbo \
  ti/k3-am62x-sk-hdmii-audio.dtbo \
"

UBOOT_MACHINE ="am62ax_evm_a53_defconfig"
和 路径\meta-arago\meta-arago-distro\recipes-core\images 中的 tisdk-tiny-image.bb

现在我使用命令编译工程  

MACHINE=am62axx-EVM 位 bake -k tisdk-tiny-image 


我没有看到工程已将 dts 和正确的*。o 文件添加到图像中。

您能告诉我、 如果我运行了错误的命令、应该怎么办? 我应该如何测试和检查此设置是否有效。  非常感谢

顺便说一下。 uEnv.txt 位于路径 meta-edgeai\食谱-tisdk\edgeai-components\tisdk-uenv\am62axx-evm\edgeai>中

然后我将微型映像下载到电路板中。   电路板中没有 uEnv.txt。 uEnv.txt 文件在微型系统中不受支持。  

我想 在前面添加 DTS。 我应该如何改进该项目。 非常感谢