This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67A:无法构建 ti-vision-apps

Guru**** 2427910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514789/processor-sdk-am67a-cannot-build-ti-vision-apps

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67A

工具/软件:

在 ti-vision-apps 配置下编译处理器 SDK 失败、理由是无法获取资源

致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.208]:errno=连接已拒绝

手动尝试克隆 repos 列表中的某个应用程序会抛出相同的错误、

Git 克隆 git://git.ti.com/processor-sdk/imaging
克隆到"成像"...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.207]:errno=拒绝连接

ti git 服务器是否关闭? 您能告诉我什么时候可用吗?

手动 Ping git 服务器-

 ping git.ti.com
Ping git-a10.ext.ti.com (198.47.28.207) 56 (84)字节的数据。
^C
-- git-a10.ext.ti.com ping statistics --
传输457个数据包、0个接收、100%数据包丢失、时间466948ms

但是、可以通过以下方式访问 git repo Web 界面:

https://git.ti.com/cgit/

但是使用 https 进行克隆会引发错误、

 Git 克隆 git.ti.com/.../imaging
克隆到"成像"...
警告:重定向到 git.ti.com/.../
警告:远程头部指不存在的参考、无法结账。