This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:使用 GStreamer TIOVXISP 并与多个具有不同颜色模式的传感器同时使用

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515295/am67a-using-gstreamer-tiovxisp-with-multiple-sensors-with-different-color-patterns-at-the-same-time

器件型号:AM67A

工具/软件:

您好、

我有一个 AM67A 板、该板的两个不同的4K 传感器连接到 CSI-2和 CSI-1。 每个传感器分别具有不同的颜色模式、RGGB 和 GBRG。 当我使用 tiovxisp 插件单独运行每个摄像头的 gstreamer 流水线(意味着不是同时运行)时、所有内容都以去抖和 H2A 算法的预期方式工作。 但是、当我在一个应用程序中运行1个摄像头流水线、然后在另一个应用程序中启动第二个流水线时、第一个摄像头的颜色转换会被第二个摄像头的 dcc_viss 颜色模式设置覆盖。 这会导致第一个传感器的颜色不正确、而第二个传感器的管道继续正常运行。

tiovxisp 是否可以同时在两种不同的颜色模式上运行、或者是否仅限于所有同时运行的传感器的一种颜色模式? 谢谢。

Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neel、

    这是正常现象、因为在 R5F 上运行的 ISP OpenVX 节点不支持切换摄像头上下文。 计划在 SDK11.2中支持此技术。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、期待看到它得到实施。 谢谢!