This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Chromium 上 IMX219摄像头的视频馈送速度慢。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516692/am625-video-feed-of-imx219-camera-on-chromium-is-slow

器件型号:AM625

工具/软件:

大家好、TI 专家。
我正在 PSDK V10.00.07.04上使用 AM625 Linux、并希望将视频源从 IMX219流式传输到 Chromium 浏览器。 现在,我能够得到同一个相机的源在显示器上,它是相当不错的。
但当尝试在 Chromium 上获得相同的馈送时、视频馈送速度会减慢至1或2 FPS、即浏览器上 IMX219的视频馈送很慢。
显示屏上的视频源链接。
帮助我解决这个问题。

此致、
Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是澄清一下,在您的浏览器上,您是 执行视频回放还是直播摄像头流式传输? 如果是摄像头流媒体、您是否有我们的团队可以在他们这边测试的应用程序?

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、
    1.我们正在执行实时摄像机流,而不是播放。
    2.我测试过相机 链接的应用程序。 在此应用上、OV5640可以在不跳过任何帧的情况下正常工作、但 IMX219会滞后、即跳过帧。

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我当时在与我们的图形团队核实、这似乎不是 TI 驱动程序的问题。 我们的建议是 与 Chromium 社区进行进一步的 Optmation。

    此致、
    Krunal