This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:TI-CGT-armllvm_3.2.0.LTS 支持 GOTO 命令或不支持 GOTO 命令

Guru**** 2481535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518029/am62a7-ti-cgt-armllvm_3-2-0-lts-support-goto-command-or-not

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM62A SDK9.2。

客户发现在 ti-cgt-armllvm_3.2.0.LTS 上使用 GOTO 命令会出现以下问题。

error: expected expression

但是,他们可以在 wingw64编译器上运行 goto 命令。

因此、客户想知道我们的  ti-cgt-armllvm_3.2.0.LTS 编译器是否支持 GOTO 命令?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    客户想知道我们的  ti-cgt-armllvm_3.2.0.LTS 编译器是否支持 GOTO 命令?

    确实如此。

    我无法重现诊断...

    error: expected expression

    对于在发出诊断消息时编译的源文件、 请遵循 如何提交编译器测试用例一文中的说明

    谢谢。此致、

    -乔治