This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:USB 器件配置导致 Linux 系统挂起(2)

Guru**** 2422320 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503411/am6442-usb-device-configure-cause-linux-system-hang-2

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

自上一个线程锁定以来启动新线程。

我在配置 USB 小工具时看到同样的挂起。 它间歇性失败、但通常在50到200次迭代内、电路板挂起。 只能恢复下电上电(或看门狗复位)。

问题可通过以下方式触发 :true;do sleep 0.5;echo ""> UDC ;sleep 0.5;echo f400000.usb > UDC;配置 USB 小工具后完成。 睡眠是可选的、他们的存在/缺席似乎不会改变行为。

特定类型的 USB 小工具似乎无关紧要- RNDIS 和 NCM、甚至只有 ACM 端口就足以触发挂起。

与上一个 TT 相比、我的差异包括:

  • 双方都在运行 Linux (USB 主机是一台支持 Fedora/Debian 的 PC)
  • TI AM64x 运行6.12-RT 内核。 还测试了6.1和6.6、以及非 RT 内核。 都以类似的方式失败。
  • 我有 SR1.0显然不理想,但根据以前的论坛帖子,SR2.0同样失败

我在 cdns3_gadget_usb_start()和_stop ()函数中跟踪并添加了许多 printk、包括打印 cdns3驱动程序完成的每个寄存器读/写、以及中断进入/退出。 启用/禁用 USB 上拉电阻后不久会发生挂起、但每次都不会在完全相同的位置触发。 在重置端点时有时会触发。 在大多数情况下、最后一条 printk()消息在中间被截断、表明它在将数据放入 UART 时挂起(或者可能是 UART 只是停止传输)。 这似乎同意 Bin Liu 在前一个论坛帖子中的评论。

此时、唯一的权变措施似乎是在挂起时依靠看门狗来复位电路板。 我希望我们能找到另一个解决方案、但此时我不确定还要看什么。 其中一个 R 磁芯可能会产生干扰吗? 应该查看电压轨吗? 我正在使用 TMDS64EVM 电路板、但我们在具有相同 SoC 的定制电路板上看到了相同的问题。

是否有进一步调试的技巧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    以下内核补丁应该可以解决此问题。

    https://lore.kernel.org/all/20250206125943.786949-1-s-vadapalli@ti.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    谢谢、这看起来确实很有希望。 它干净地应用于6.12.y 的顶部,但不幸的是,它仍然以同样的方式挂起。

    我看不到 正在打印 dev_err(priv_dev->dev、"启用快速访问失败\n")、但要绝对确定、我在此位置之后添加了自己的 printk()、确认启用了快速访问。 奇怪的是,有了这个额外的打印,似乎没有挂起。 那么、也许在实现快速访问后需要延时时间呢? 这可能是另一个 SR1.0 gremlin 吗?

    diff --git a/drivers/usb/cdns3/cdns3-gadget.c b/drivers/usb/cdns3/cdns3-gadget.c
    index 93d95946fd58..b152303781f1 100644
    --- a/drivers/usb/cdns3/cdns3-gadget.c
    +++ b/drivers/usb/cdns3/cdns3-gadget.c
    @@ -3018,10 +3018,11 @@ static int cdns3_gadget_udc_start(struct usb_gadget *gadget,
                    if (ret) {
                            dev_err(priv_dev->dev, "Failed to enable fast access\n");
                            spin_unlock_irqrestore(&priv_dev->lock, flags);
                            return ret;
                    }
    +               printk("RFS: fast access ok\n");
            }
    
            switch (max_speed) {
            case USB_SPEED_FULL:
                    writel(USB_CONF_SFORCE_FS, &priv_dev->regs->usb_conf);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:当我键入此回复时,它挂起,经过1000多次迭代。

    第二次运行在120次迭代后挂起。

    因此、似乎还有其他事情正在发生...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    您能否使用下面随附的其他补丁版本进行测试?

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_usb_2D00_cdns3_2D00_cdns3_2D00_gadget_2D00_Workaround_2D00_for_2D00_successive_2D00_USB.diff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    非常感谢-但它似乎这个"不同的版本"似乎仍然挂起. 本例中是经过44次迭代后的测试。 以下是在为 cdns3和 UDC 事件启用跟踪时看到的结果。 它并不总是在相同的地方停止、但这种模式(3个分配通道、对于单个 ACM 小工具)和 USB_gadget_connect 相当常见。

    44
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.229859: cdns3_alloc_request: ep0: req: 000000007ddf24fb, req buff 0000000000000000, length: 0/0 zsi, status: 0, trb: [start:0, end:0], flags:0 SID: 0
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.229920: usb_ep_alloc_request: ep0: req 000000007ddf24fb length 0/0 sgs 0/0 stream 0 zsI status 0 --> 0
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.229963: usb_gadget_set_selfpowered: speed 0/3 state 0 0mA [sg:bus-powered:activated:disconnected] --> 0
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.230032: cdns3_alloc_request: ep2in: req: 000000005304643c, req buff 0000000000000000, length: 0/0 zsi, status: 0, trb: [start:0, end:0], flags:0 SID: 0
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.230034: usb_ep_alloc_request: ep2in: req 000000005304643c length 0/0 sgs 0/0 stream 0 zsI status 0 --> 0
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.230060: cdns3_alloc_request: ep0: req: 00000000ca66c16d, req buff 0000000000000000, length: 0/0 zsi, status: 0, trb: [start:0, end:0], flags:0 SID: 0
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.230062: usb_ep_alloc_request: ep0: req 00000000ca66c16d length 0/0 sgs 0/0 stream 0 zsI status 0 --> 0
            test2.sh-148     [000] ...1.    80.230136: usb_gadget_connect: speed 0/3 state 0 0mA [sg:bus-powered:activated:connected] --> 0
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    第二个修补程序适用于有相同问题的几个客户。 但是、如果它无法为您解决问题、除了使用看门狗进行复位之外、我们没有任何其他软件解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    Ralph 的条目确实会让系统关注配置为 USB 小工具的 AM64x 设备在受到攻击(即"挂起")之前可以运行多长时间。 对于 Linux SDK v12版本(采用较新的内核 Linux 版本)、可以研究一下这一点吗? 我目前依赖 在与 Windows 11 PC 连接的工业环境中将 AM6442配置为 USB 2.0 ACM 串行小工具@ 480MB/秒

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    到目前为止、我们在 USB 小工具控制器驱动程序调用其 start ()和 stop ()函数期间没有发现该问题、这基本上意味着插入和拔下 USB 电缆、或者 AM64x 上的 Linux 在上面的初始帖子中专门启用和禁用 UDC 作为 Rahph 的测试脚本。

    我们仍在内部调查该问题、但尚不知道根本原因。 此时、权变措施是使用看门狗检测问题并对 AM64x 器件和系统进行热复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    对于报告第二个修补程序成功的客户、我们是否了解有关其系统的更多详细信息? 它是 EVM 板还是定制板? 它们运行的是6.12内核还是其他版本? 只是想看看有什么不同。

    在我看来、由于我的 EVM 具有 SR1.0、我们正在尝试在另一个具有 SR2.0的电路板上运行一些测试、看看这是否有所不同(当然应用了补丁)。

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我检查了内部记录、两位客户报告了问题。

    一位客户在使用 SDK v8.6.0.42时发现了定制电路板和 EVM 上的问题。 客户使用看门狗复位作为解决方案。

    另一个客户的定制电路板和 EVM 也遇到了问题、即 SDK v9.0和 v9.2。 客户报告说、第二个补丁程序解决了其项目的此问题。

    因为问题似乎在处理器中,所以我认为内核版本不是很重要(如果有的话)。 但您可能需要使用 AM64x SR2.0进行测试、看看是否仍会遇到此类问题。 任何人都不应使用 SR1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    由于您有一个 EVM、并且发现了问题、您能否应用以下从 USB 2.0 PHY 切换到 USB 3.0 PHY (SERDES)的差异?

    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    index f6a76073ec11..cb042c232bd5 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    @@ -615,15 +615,16 @@ &sdhci1 {
     &usbss0 {
     	bootph-all;
     	ti,vbus-divider;
    -	ti,usb2-only;
     };
     
     &usb0 {
     	bootph-all;
    -	dr_mode = "otg";
    -	maximum-speed = "high-speed";
    +	dr_mode = "peripheral";
    +	maximum-speed = "super-speed";
     	pinctrl-names = "default";
     	pinctrl-0 = <&main_usb0_pins_default>;
    +	phys = <&serdes0_usb_link>;
    +	phy-names = "cdns3,usb3-phy";
     };
     
     &cpsw3g {
    @@ -813,23 +814,22 @@ &main_timer11 {
     };
     
     &serdes_ln_ctrl {
    -	idle-states = <AM64_SERDES0_LANE0_PCIE0>;
    +	idle-states = <AM64_SERDES0_LANE0_USB>;
     };
     
     &serdes0 {
    -	serdes0_pcie_link: phy@0 {
    +	serdes0_usb_link: phy@0 {
     		reg = <0>;
     		cdns,num-lanes = <1>;
     		#phy-cells = <0>;
    -		cdns,phy-type = <PHY_TYPE_PCIE>;
    +		cdns,phy-type = <PHY_TYPE_USB3>;
     		resets = <&serdes_wiz0 1>;
     	};
     };
     
     &pcie0_rc {
    -	status = "okay";
    +	status = "disabled";
     	reset-gpios = <&exp1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    -	phys = <&serdes0_pcie_link>;
     	phy-names = "pcie-phy";
     	num-lanes = <1>;
     };

    随着上述变化,我不再看到一个挂起,即使在大约20分钟后. 请检查并告诉我。 虽然以上内容不能修复、但我们可以帮助我们确认观察到的问题是否与 USB 2.0 PHY 的使用有关。

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我已经在我的 EVM 上使用 SR1.0测试了您的补丁(USB 2.0 PHY 转 USB 3.0 SERDES)、这似乎很有帮助:到目前为止 、我有超过3000次迭代(连接/断开)、没有任何挂起、测试仍在运行。

    同时、我的客户在其定制电路板上安装了 SR2.0、他们报告说无法使用此补丁、因为他们的硬件仅限于 USB 2.0。 但是、他们在 SR2.0硬件上成功安装了以前的修补程序(Bin 中的 v2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    很高兴听到积极的消息。 期待最终测试结果。

    我相信在您的客户端电路板上、只要不使用 PCIe 接口而需要 SERDES、这个新补丁仍然可以进行测试、即使电路板设计限制为 USB 2.0也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    客户端板(与 SR 2.0)显然具有 USB 隔离,当他们尝试了 USB 3.0补丁, USB 是不起作用的。 但他们正在成功使用您的早期补丁(上面的"不同版本")。

    同时、在我采用 SR1.0的 EVM 上、USB 3.0补丁似乎有点麻烦。 它已经运行了75,000次迭代、运行了近24小时。 我还注意到主机侧仍报告检测到高速器件、而不是超高速器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到主机端仍报告检测到高速设备、而不是超高速设备。

    串行器/解串器超高速数据线是否连接至电路板上的 USB 连接器? 是否使用超高速 USB 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串行器/解串器超高速数据线是否会路由至 USB 连接器? 您是否使用超高速 USB 电缆?

    我没有详细的原理图、但根据 https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRUJ63A#GUID-1736BCF0-3226-43BC-A347-DE8F1364DAAB/TITLE-SPRUIM7T5586720-1上的图表、我怀疑答案是"否"

    此外、EVM 上的连接器只有5个引脚、因此不包括用于超高速传输的差分对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我没有意识到您使用了 EVM (尽管您在上面的第一篇文章中提到过它)。

    是的、EVM USB 端口仅用于 USB2.0。 有道理的是、主机只能以高速方式检测 EVM。