This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:可用的 CSI 输入规格

Guru**** 2481545 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518202/am69-available-csi-input-spec

器件型号:AM69

工具/软件:

您好、

对于 AM69的 TRM 中的三项说明、我有点困惑。
请参考 SPRUJ52D。

根据本文档、摄像头子系统部分提供了以下说明。

1.支持一台400万像素摄像头或八台200万像素摄像头流

支持高达每通道2.5Gbps 的数据速率(线速率)
支持与 MIPI D-PHY 接收器(DPHY_RX)的1、2、3或4个数据通道连接

对于上面的"1"、这意味着摄像头接口无法接受类型的"4K"摄像头(对于"4K"摄像头、通常需要8MP)。
另一方面,对于"在"2"和"3"以上,这意味着"4K"摄像头可以接受类型的"4K"摄像头。 (从带宽角度来看、摄像头接口可接受高达10Gbps 的速率。 如果摄像头输入为"4K"(3840x2160@60、使用16位 YUV (YUV422类型))、带宽约为7.96Gbps。)

我有以下问题。

Q1、此器件是否可以 在 CSI_RX 上接受通用4K@60摄像头?
问题2:此设备是否可以接受超过60fps 的帧速率? (例如、2K (FHD)@120fps。 在这种情况下、带宽约为3.98Gbps。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    William Huang 说:

    这不是真的。 CSIRX 端口支持800万像素摄像头。 我已成功测试了8.3MP (3840x2160) 60fps 摄像头。 TRM 需要更新。

    q1、此设备是否可以 在 CSI_RX 上接受通用4K@60摄像头?
    [/报价]

    是的。

    q2、此设备能否接受超过60fps 的帧速率? (例如、2K (FHD)@120fps。 在这种情况下、带宽约为3.98Gbps。)
    [/报价]

    可以、只要遵循 CSIRX 协议即可。 在这种速度下、可能需要发送校正数据包。

    此致、
    Jared

    [/quote]
    [/quote]