This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:在 RTOS 上创建一个 SD 卡

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517733/sk-tda4vm-create-an-sd-card-fron-the-rtos

器件型号:SK-TDA4VM

工具/软件:

当使用手册来尝试为 SK-TDA4VM  9J721EXSKG01EVM 构建视觉应用时
创建的 SD 卡 无法 引导。   

我得到这个错误:   

SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
尝试从 MMC2引导
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
从无处加载环境... 好的
在 ARM64内核上启动 ATF……

注意:BL31:v2.11.0 (发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
注意:BL31:制造时间:2024年11月1日04:20:32
I/O TC:
I/UTC:OP-TEE 版本:4.4.0-DEV (gcc 版本13.3.0 (GCC))#1周五10月18日17:45:27 TC 2024 Aarch64
I/OP-TEE:警告:此 TC 配置可能不安全!
I/O:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html TC
I/O:主 TC 初始化
I/GIC:未提供 TC 转销商基地址
I/GIC:假定默认的 TC 组状态和修饰符
I/SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery TC))
I/UL:已激活 TC 设备
I/UL:修复 GP 设备的 TC 防火墙所有者
I/TRNG:已为 SA2UL TC 器件启用防火墙
I/TRNG:SA2UL TC 已初始化
I/UL:已初始化 TC 驱动程序
I/HUK:TC 已初始化
I/O:主 TC 切换到正常世界引导

U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024年11月13日- 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.6--v10.01.06 (Fiery Fox)')
尝试从 MMC2引导
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败
警告:在 GP 设备上检测到映像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也经过加密、此操作将失败


U-Boot 2024.04-ti-ga970f6e51043 (2024年11月13日- 14:26:23 +0000)

SoC:J721E SR1.1 GP
型号:德州仪器(TI) J721e EVM
板:J721EX-Eaik 修订版 B
DRAM:2 GiB (有效4 GiB)
内核:144个器件、35个 uclasses、器件树:单独
闪存:0字节
MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1.
从无处加载环境... 好的
IN:serial@2800000
输出:串行@2800000
错误:serial@2800000
am65_cpsw_Nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA00101 cpsw_ver:0x6BA80100 ale_ver:0x00293904 Ports:1
网络:eth0:以太网@46000000port@1.
按任意键停止自动引导:0
I2C_WRITE:等待数据 ACK (STATUS=0x116)时出错
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、时间115
I2C_WRITE:等待数据 ACK (STATUS=0x116)时出错
pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
卡未响应电压选择! :-110
MMC_init:-95、时间72
**坏的设备规格 MMC 1 **

RTOS SDK 似乎无法在 SK-tda4vm 上运行。
  
构建 Linux SDK 时、我还必须 在 common.sh 中更改 platform=j721e-sk、以使构建正常工作。   

build_flags.mak 或其他内容中是否有可以更改的设置以在 SK 板上构建和加载 RTOS?   
在电路板有效值列表中、我只能看到此列表、但 SK 不可用
#要构建的 PDK 板、有效值:j721e_sim j721e_evm j721s2_evm j784s4_evm j742s2_evm am62a_evm j722s_evm
BUILD_PDK_Board=$(SOC)_EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我们使用   SK-TDA4VM 运行 Vision Apps 图像的背景吗?  

    请注意、您必须使用此处提供的预编译映像 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK -TDA4VM

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们有这些入门套件、我想知道是否可以在配备4个 USB 摄像头的 SK-TDA4VM 上运行环视应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您必须使用 Linux EdgeAI SDK (上面共享的链接)。 为 SK-TDA4VM 支持 RTOS SDK 超出了范围。

    在配有4个 USB 摄像头的 SK-TDA4VM 上运行环视应用。  [/报价]

    我们建议查看本 文档 以了解支持的用例。 您必须 自己支持任何自定义用例。

    Thnaks。