This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:AM6548:HS 硬件代码签名支持(安全启动)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516682/am6548-am6548-hs-hardware-code-signing-support-secure-boot

器件型号:AM6548

工具/软件:

尊敬的 TI:

我想知道 TI 是否为 AM6548的安全启动(硬件代码签名)所有客户提供支持。  在几个论坛主题上、我发现支持仅限于少数客户。  

此致、

Sarfaraz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarfaraz

    我们支持 AM65 HS 的能力严重有限。 工具和宣传材料的形状也不好、无法与更多客户进行互动、也没有解决问题的计划。  

    对于较新的产品/开发、我们强烈建议您针对此类可能需要安全启动支持的应用评估 AM64器件系列。  

    或者、您可以尝试与 GHS 或 WINDRVR 等商用 RTOS 所有者联系、看看他们是否可以在 AM65安全启动开发方面为您提供支持。  

    此致

    Mukul