This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352 EMMC 引导配置?

Guru**** 2419840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513104/am3352-am3352-emmc-boot-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:

您好、

     在我们的全新 Sitara AM335x 定制板中、仅包含一个永久连接 eMMC 的存储器件。 之前我们有过 NAND 闪存存储。 现在、我们将更改为 eMMC。 我们需要从 eMMC 引导    
     连接到 MMC1或 MMC2。 我们的要求是 从 任何外部 SD 卡(连接到 MMC 0插槽)或 USB 更新整个操作系统(包括 U-boot、kernel、am335x-evm.dtb、rootfs 和所有应用程序)         
     存储设备连接到 EMMC、并从中引导。 我们更喜欢 USB 驱动器。 是否可以从 EMMC 引导?  如果可启动、可以使用哪个 EMMC 版本? 如何在 U-Boot 中包含 EMMC 引导。 u-boot 是否能够识别 EMMC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldhose:

    是的、AM335x 器件可以从 eMMC 启动并运行 Linux。 BeagleBone Black 板的板上有 eMMC 器件、可使用 Linux 刷写该器件并从该器件引导。

    您需要配置 SYSBOOT 引脚以指示 ROM 从 eMMC 引导、U-Boot 将从 ROM 继承引导介质信息并继续从 eMMC 引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eMMC 连接到 MMC1或 MMC2。 eMMC 是否可以在 MMC1和 MMC2中正常工作? 如果是,哪一个更好的选择从, SD 卡引导并复制到 eMMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldhose:

    eMMC 连接到 MMC1或 MMC2。 eMMC 是否可以在 MMC1和 MMC2中正常工作? [/报价]

     如果 eMMC 连接到 MMC2 (第3个 MMC 接口)、ROM 将无法从 eMMC 引导。 ROM 只能从 MMC0或 MMC1引导。

    从 SD 卡引导并复制到 eMMC 的更好选择是哪一个?

    只需将 eMMC 用作 Linux 中的常规块器件、一旦从 SD 卡引导 Linux、进行分区、格式化、并安装 eMMC、然后将所有文件复制到 eMMC 并卸载。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否可以从 USB 存储设备引导? 如果可以、它是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、AM335x ROM 不支持从 USB 大容量存储设备引导。