请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具/软件:
尊敬的专家:
我要做的是:
- 配置 Timer0会生成 PWM 事件
- 配置 Timesync 路由器以将这些事件路由到其 LocalEvents[0]线路
- 配置 L2G 以将此事件映射到 BCDMA 全局触发器
我将重点介绍(1)。 我不确定如何配置 Timer0、以便将 PWM 事件发送到 Timesync 路由器。 根据我对 AM64 TRM 的解读、应该有一种方法来配置 Timer[0..3]、以便它们:
- 生成 PWM 输出
- 触发对 Timesync 路由器的中断请求线路
中导出 12.5.3.3.2主域中的计时器集成:

中导出 10.3.1.1时间同步架构概述:

到目前为止、我已经实现了配置计时器、使 PWM 信号可以在 TIMER_IO0上看到、特别是在 C18焊球上看到。 我仍然不确定是否激活了指向 Timesync 路由器的 PWM 请求行。
因此、总结我的问题:
- 此 PWM 请求线路何时激活? 当 PWM 为高电平时、PWM 为低电平时……?
- 如何确保正确配置计时器以将 PWM 事件传送到 Timesync 路由器?
- 此外、是否还有其他需要考虑的事项(例如需要配置的另一个单元)、以确保请求路径正常运行?
- 此外、我看到这些活动都是以级别为基础的。

有关如何处理此类事件的简要说明很有帮助、例如何时激活和停用事件等
谢谢!