This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 的启动问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517654/tda4vh-q1-startup-issue-for-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好 TI 专家:

我在调试 TDA4VH 时遇到了一些问题、如下所示:

1.DEV_REV = 0x82;NVM_CODE_1 = 0x3a;NVM_CODE_2 = 0x3

2.所有 SOC 电源将被上拉几毫秒,然后按顺序断电,但 SOC PORZ 未被上拉

3.所有 MCU 电源均正常通电。

根据这种情况、TDA4VH 是否进入了仅 MCU 模式?

如果是、能否确定仅 MCU 是由于故障而进入的? 还是该 NVM 默认设置为仅 MCU? 还是由硬件配置引起的?

我们的电路板仅用于软件开发 、而不测试硬件。 是否有一种简单的方法可以退出仅 MCU 模式并进入正常模式。


硬件设计参考开发板:PROC141E4

PDN 参考:J784S4 EVM 单 Leo 双 HCP PDN-3A 和-3F v0.21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在 SD 卡上运行任何软件? 什么是引导模式?
    这是定制电路板还是 TI EVM?

    - Keerthy