This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:适用于 AM64x 的工业通信 SDK -为什么该版本转至版本11 (并跳过与 MCU+ SDK v 10.1的兼容性?)

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517758/am6442-industrial-communications-sdk-for-am64x---why-did-the-release-go-to-version-11-and-skip-compatibility-with-mcu-sdk-v-10-1

器件型号:AM6442

工具/软件:

想知道这一决定是由谁作出的吗? 这意味着还需要安装 MCU+ SDK v 11才能兼容? 这是否意味着 MCU+ SDK v 10.1上的组件还必须安装 MCU+ SDK v 11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们选择了最新的 MCU+ SDK (11.0)、因为由于此处提到的修复问题、客户在发布后总是会要求提供10.1至11.0更新: AM64x MCU+ SDK:版本说明11.00.00

    AM64x 工业通信 SDK:简介 在发布包中包括依赖的 MCU+ SDK。 所以不清楚关于跳过兼容性的注释。

    人们预计工业通信 SDK (ICSDK)和电机控制 SDK (MCSDK)使用 MCU+ SDK 锁定版本、因此存在很多混淆。 为避免这种情况在将来发生、从2025年7月开始、ICSDK 和 MCSDK 将使用全年版本2025.0.x 进行发布。 这将打包发布时可用的最新 MCU+ SDK、以便客户可以获取相关的 bug 修复程序。