This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:TMDXIDK5718:如何由 CPU 在 RT-Linux 上运行软件

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517369/tmdxidk5718-tmdxidk5718-how-to-run-software-on-rt-linux-by-cpu

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:

Linuxを使用してTMDXIDK5718でソフトウェアを実行し、LinuxはA15で、RTはM4で実行したいと思います。Ω

CCS を使用して RT 上で動作するソフトウェアをコンパイルおよびデバッグする方法を説明しているリソースがあれば教えてください。

開発環境 μ s

Ubuntuの22.04:μ V

CCS:9.1.1

SDK:Ver9.3.6.5

dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-09_03_06_05-Linux-x86-Install.bin

接続:USB接続