This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:在 viss 块中、如果 mux_output2输出到 YUV422、ee_mode 是否工作?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517892/tda4aen-q1-in-viss-block-if-mux_output2-output-to-yuv422-does-the-ee_mode-work

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好、TI 专家、

由于 CSITx 仅支持 YUV422的图像格式、如果用户想使用 VISS 和 LDC 块上的图像流水线。

我有疑问、ee_mode 可以支持此映像格式吗? 如果 VISS output2作为 mux_output2为5、ee_mode 为2。

  

谢谢、

YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    是的、EE 可以受支持、即使在 YUV422输出格式下也可以启用。  

    此致、

    Brijesh