This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:MIPI 原始12封装数据

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517523/tda4ve-q1-mipi-raw-12-packed-data

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 出口:

   我有一个问题:  TIVX_RAW_IMAGE_P12_BIT 此参数是 CSI RX packed 而不是 mipi packed 数据 ?    现在 ,如果我得到 mipi 打包的数据,我不知道该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、这意味着它将以12位打包格式存储数据。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我想得到 mipi 打包的数据,它有 pmeter 设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请将输出格式用作  TIVx_RAW_IMAGE_P12_BIT。 这将将 CSIRX 配置为打包格式输出。  

    参数中、需要进行设置  


      { TIVx_RAW_IMAGE_P12_BIT 、11}、/*dataFormat 和 MSB [0]*/
    }、

    此致、

    Brijesh