This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 AM62x 上运行32位二进制文件

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517357/am625-running-32-bit-binaries-on-am62x

器件型号:AM625

工具/软件:

我们希望在 AM625上运行32槽应用程序、如 lib32-glibc、lib32-libgcc 和 lib32-libstdc++、我们找到了以下链接

[常见问题解答] AM6x:使用多库允许在用于 Sitara 64位 MPU 的基于 Yocto Dunfell 的 v8.x SDK 上运行32位二进制文件-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

但我们不知道如何在 Yocto Kirkstone ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.00.00.03上执行该操作

我们要 在 Yocto SDK 9.x 的上下文中使用32位二进制文件、如何操作?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们要 在 Yocto SDK 9.x 的上下文中使用32位二进制文件、我们该如何操作?

    AM62x 的当前 SDK 版本为 v11.x、总体进行了很大改进、增加了特性、修复和稳健性改进。 如果可能、请使用最新的 SDK 版本。

    然后、为了运行32位二进制文件、我认为最干净/最简单的方法是使用 Docker 容器来执行此操作。 我们可以轻松支持使用当前 SDK 在目标硬件上运行的 Docker 容器。

    此致、Andreas