This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:当 AM62x 处于深度睡眠模式时、看门狗是否仍然工作?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514847/am620-q1-does-watchdog-still-work-when-am62x-in-deep-sleep-mode

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

遵循标题说明、这是一个仔细检查。

*主域(A53)每个内核都有专用的 RTI 窗口化看门狗计时器

* MCU 域(M4)有 一个实例窗口化看门狗计时器(WWDT)、通过使用实时中断(RTI)模块的数字窗口化看门狗(DWWD)功能来实现、为操作系统和基准代码提供计时器功能

*唤醒域(R5 ):我不确定它是否有监视程序

我的问题。

除了唤醒域之外、因为主/MCU 域将 "断电"。

那么、我认为当 AM62x 处于深度睡眠模式时、所有看门狗都将停止工作、不是吗?

唤醒域是否有看门狗来监控 R5是否工作?

非常感谢

Gibbs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    业主将在6月初之前离职。 我现在正在研究这个问题。 请期待收到延迟的回复。

    此致、

    Kendall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    正确的是、如果 AM62x 处于低功耗模式、由于连接到它们的时钟未运行、MCU 域和主域中的看门狗将不起作用。 遗憾的是、唤醒域中的 R5看门狗在 AM62x 中未启用、无法用于低功耗模式。

    此致、

    Kendall