工具/软件:
您好:
我目前正在努力使用 AM5728配置 PCIe 端点(EP)、将基于 Windows 的 PC 设置为根复合体(RC)。 我正在开发一个使用出站配置将数据从 AM5728传输到 PC 的示例。
目前、出站窗口的基地址设置为 AM5728的内部 RAM (0x4040_0000)、目标地址配置为 Windows 端 bar2的物理地址、如设备管理器(0x7410_0000)所示。
将数据写入内部 RAM 并触发 EDMA 进行传输后、我希望 PC 端的数据得到更新。 但是、数据似乎没有更新。
作为参考、我已确认入站配置(在不同的 BAR 区域)工作正常。
我希望您能协助您查看和更正出站设置。