This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BeagleBoard-X15:BeagleBoard-X15和 TDA2x 之间的差异–可以在 BeagleBoard-X15上运行 Vision SDK?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728, AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517089/beagleboard-x15-difference-between-beagleboard-x15-and-tda2x-can-vision-sdk-run-on-beagleboard-x15

器件型号:BeagleBoard-X15
Thread 中讨论的其他器件: AM5728AM5729

工具/软件:

您好、

我正在从事一个基于雷达的嵌入式项目、我注意到了 BeagleBoard-X15 TDA2x SoC 似乎有相似的架构。 根据我的理解、两个平台都基于 TI AM57x 系列 (TDA2x 上的双核 Cortex-A15 + DSP +可能的 EVE)、并均支持高性能多媒体和视觉应用。

我有以下问题:

  1. 您能了解哪些主要架构或硬件差异 BeagleBoard-X15 (AM5728)中使用的 TDA2x SoC 和 SoC 之间?

  2. 因为它们在架构上相似、 TI Vision SDK (最初为 TDA2x 开发)是否可以在 BeagleBoard-X15上移植和运行

  3. 如果可以在 BeagleBoard-X15 (am5729)上使用 Vision SDK:

    • 需要修改或移植哪些组件?

    • 是否存在任何已知限制或缺少的功能(例如、EVE 处理器)?

    • 是否有任何相关参考指南或项目?

我的用例涉及实时视频捕获和分析、因此、利用 DSP 和潜在的视觉加速器是理想之选。

如需任何指导、链接或文档、敬请谅解!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamilselvan、

    根据您所指的版本、这些电路板可能会有很大差异。 它们非常相似、可能会起作用。  

    您可能已经知道、AM57x 有一个单独的 SDK。  TI Vision SDK 长时间不受支持、从未经过测试或移植到 AM57x。

    唯一指导原则将是 TDA2x 的现有文档。  

    它们都来自同一架构、并具有一些差异、可在查看相应的 TRM/数据 表时找到。

    此致、

    Josue