This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:CCM 触发条件

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517271/tda4aen-q1-ccm-trigger-condition

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

最近、我们想增加用于 CCM 调优的光空间。

例如:

使用 DCC 增益1 ~ 16的第1个触发器

 使用 色温2000K~3000K、4000K~5000K、6000K~7000K 的第二个触发器

使用 DCC 增益17 ~ 1024的第1个触发器

 使用 色温2000K~3000K、4000K~5000K、6000K~7000K 的第二个触发器

然而,它似乎只对彩色温度光空间有影响。 是否可以知道当前源代码是否 仅定义区域 Color temp?