This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:am62x-sk-LP

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517377/sk-am62-lp-am62x-sk-lp

器件型号:SK-AM62-LP
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

HSM@c001149862:~/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/tools/boot python3 uart_uniflash.py -p /dev/ttyUSB0 --cfg=sbl_prebuilt/am62x-sk-lp/default_sbl_ospi_nand_linux_hs_fs.cfg

正在解析配置文件...
正在解析配置文件...成功。 找到9个命令!!!

正在执行命令1 (共9个)...
找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am62x-sk-LP/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage
在25.33s 内发送了大小为251960字节的闪存写入器 sbl_prebuilt/am62x-sk-lp/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage。

正在执行第2个命令(共9个)...
命令参数:--file=./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0
正在发送./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending /../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs:129671字节[00:15, 10719.35字节/s]ERROR_COUNT 已达到16、正在中止。
发送./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uSending ./../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs:129673字节[00:15, 10719.35字节/秒]
[错误] XMODEM Recv 失败、EVM 无响应或错误响应或用户取消、
关闭 EVM 下电上电并再次运行该脚本!!!
HSM@c001149862:~/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/tools/boot
HSM@c001149862:~/ti/mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14/tools/boot

营销经理

刷写失败请帮我解决这个问题、它是一款 hs-fs 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在刷写之前构建了整个工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    您使用的是定制板吗? 如果您的电路板没有 eMMC、那么您在运行 UART UNIFLASH 时可能会遇到此问题、请参阅以下主题来解决此问题:

    e2e.ti.com/.../5762445 %26 gMmcsdConfig#5762445

    此致。
    会面。