This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:与仅在 AM6442的 R5F 内核上的软件中执行相比、SA2UL 加密加速器是否有任何基准测试?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514497/am6442-is-there-any-benchmarks-for-the-sa2ul-crypto-accelerator-vs-just-doing-it-in-software-on-the-r5f-cores-of-the-am6442

器件型号:AM6442

工具/软件:

我正在执行一个项目、该项目在 AM6442上需要各种类型的 SHA 和 AES。

 AM6442上存在 SA2UL 加密加速器 IP、并且 cand 可以执行这些功能。

这些函数也可以直接在软件中使用 R5F 内核之一完成。

AM6442上的 SA2UL 或 R5F 是否存在任何与加密相关的性能基准?

例如...

使用 SA2UL 的 SHA256每秒可以散列多少字节?

  使用 SA2UL 为 AES256加密的每秒字节数是多少?

在仅使用 TCM 存储器并在800MHz 上运行的 R5F 的软件中、SHA256每秒可以哈希多少个字节?

在使用 在800MHz 上运行的 R5F 且仅使用 TCM 存储器的软件中、AES256每秒可以加密多少个字节?