This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:eMMC 兼容性列表

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517349/dra821u-q1-emmc-compatibility-list

器件型号:DRA821U-Q1
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、

我想问您是否能够提供与 DRA821兼容的 eMMC 器件列表。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引述 userid="579694" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517349/dra821u-q1-emmc-compatibility-list

    我想问您是否能够提供与 DRA821兼容的 eMMC 器件列表。

    [/报价]

    我们没有任何兼容性列表、但 如果您的 eMMC 器件与<= JEDEC eMMC 5.1标准兼容、它应该可以正常工作。

    此致
    Diwakar