This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:4个 CSI 摄像头端口之间是否有任何区别?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515813/am67a-are-there-any-differences-between-the-4-csi-camera-ports

器件型号:AM67A

工具/软件:

您好 TI、

据我所知、A67A 上的4个 CSI 摄像头端口之间没有根本区别。 是这样吗?

我问题的背景:如果我们使用 AM67A 设计基板、并且只使用4个端口中的2个、我们使用的端口是否重要? CSI0是否具有 CSI2没有的任何特性?

谢谢。

--

Howard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    你是对的。 AM67A 上的4个 CSI Rx 端口之间没有区别。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很高兴知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    没问题。 还有一条信息。 在电路板设计方面、这些端口的外露或与其他功能进行多路复用的方式可能存在物理差异。 例如、某些连接器可能与其他接口共享(例如、用于显示的 MIPI DSI)、或具有特定摄像头模块的不同引脚排列。 您需要查看数据表、以了解每个 CSI Rx 的确切引脚排列。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    谢谢你。 我们的硬件开发人员会检查其他详细信息。

    此致、

    --

    Howard