This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A74AUMSIAMBRQ1、VOUT_DATA 到 HDMI 收发器芯片总信号长度规则适用于 PCB 布线

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516092/am62a7-q1-am62a74aumsiambrq1-vout_data-signals-to-hdmi-transreceiver-chip-total-signal-length-rule-on-pcb-routing

器件型号:AM62A7-Q1
主题:AM62A7中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

问题1:

我们已使用 VOUT_DATA0至 VOUT_DATA24信号从 AM62A74AUMSIAMBRQ1到 HDMI  转换器芯片进行视频输出。 我们有来自 TI SoC AM62A7的24位 VOUT_DATA 信号布线长度        HDMI TRANSRECEIVER 芯片的尺寸为170mm。 该布线长度是否正常或 会影响信号数据?   

对于从 AM62A74AUMIAMBRQ1到 HDMI TRANSRECEIVER 芯片的24位 Vout 信号、我们可以路由的最大长度是多少?

请分享 VOUT_DATA 信号布线指南和 TDMS 信号布线指南。

问题2:

 我们是否需要将 VOUT_DATA 信号与 VSYNC、HSYNC 和 DE 信号进行长度匹配?  

此致、

Sanket Pandit