This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:无法启动新的 AM62-SK-LP EVM 套件

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493636/sk-am62p-lp-unable-to-boot-my-new-am62-sk-lp-evm-kit

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

e2e.ti.com/.../36882.KernelLog.txt

我正在尝试引导新的 AM62P-SK-LP 编译每个步骤。 我已经尝试了两个 Android SDK 组成部分 、但我无法成功引导它。
我会附加内核日志以供参考。  

我会持续观察到以下日志:
[32.996299][T27] tps6598x 1-003f:tps6598x_interrupt:无法读取 EVENT1
[ 34.590373][T27] OMAP-Li2c 20000000.i2c:控制器超时
[ 35.614375][T27] OMAP-Li2c 20000000.i2c:控制器超时
[36.638372][T27] OMAP-Li2c 20000000.i2c:控制器超时
[36.644310][T27] tps6598x 1-003f:tps6598x_interrupt:无法读取 EVENT1

您能否帮助确定我的设置中可能缺少的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    您使用哪个 Linux SDK 版本? EVM HDMI 端口上是否连接了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 SDK 映像 tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04 、我已将 HDMI 端口连接到显示器。 此外、当我拔下 HDMI 电缆时、可以看到内核正确引导。  

    谢谢

    Balaji P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    日志显示 i2c1先发生超时。 这可能是因为 i2c 驱动程序尝试读取 HDMI EDID。 我正在将您的查询转至我们的 i2c 专家以获取意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ 有这方面的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    在等待我们的 i2c 专家对此进行评论时,您能否尝试应用以下内核补丁来查看它是否会影响此 i2c 超时问题?

    https://lore.kernel.org/linux-i2c/20250228140420.379498-1-andreas@kemnade.info/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    此修补程序是否可以解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经开始使用最新的 SDK。 我没有看到这个问题。 无论如何、我计划在本周测试此修补程序、并且肯定会在此处更新状态。 谢谢