This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA7X:有关 dra7-dsp1-fw.xe66的问题

Guru**** 2336650 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-DRA7X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514803/processor-sdk-dra7x-question-about-dra7-dsp1-fw-xe66

部件号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:

我正在使用适用于 Linux 的 PROCESSOR-SDK-DRA7X 系列 SDK 进行验证。

https://downloads.ti.com/infotainment/esd/jacinto6/processor-sdk-linux-automotive/6_00_00_03/index_FDS.html

这是一个与 SDK 中包含的 DSP 固件相关的问题。

  • dra7-dsp1-fw.xe66
  • dra7-dsp2-fw.xe66

■问题1.

固件的规范和处理详细信息是否已公开提供?

如果是、我应该参考哪个文件?

■问题2.

基于 DRA7xx EVM 快速入门指南 、

我正在启动评估板、

固件似乎已正确加载。

root@dra7xx-evm:/# cat /sys/class/remoteproc/remoteproc2/firmware
dra7-dsp1-fw.xe66

但是、当我启动时、

它进入"运行状态",但在大约10秒后切换到"暂停状态"。

此行为是否符合规范?

root@dra7xx-evm:/# cat /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state
suspended
root@dra7xx-evm:/# echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state
root@dra7xx-evm:/# echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state
root@dra7xx-evm:/# while true; do cat /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state; sleep 1; done
running
running
running
running
running
running
running
running
running
running
suspended
suspended
suspended

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不在办公室,直到本月21日。  

    感谢您的耐心。

    -Josue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    感谢您的及时答复。

    我明白。

    感谢您在21日之后的合作。


    此致、

    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kota、

    该特定器件是我们的传统器件之一、其软件不再位于标准支持窗口下、并且深度资源不再可用。  

    所有这些都是说我不知道该固件的规格是什么。

    要查找更多信息、请参阅以下链接: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Processor-SDK-Linux-Automotive-Software-Developers-Guide.pdf

    希望这能为您提供帮助。 您还可以在 E2E 论坛上搜索任何历史条目。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Josue、

    感谢您的支持。

    我知道支持是有限的。

    可以接受的是考虑对这一问题的支持。

    我再次衷心感谢您的协助。

    此致、

    Kota