This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:Debian

Guru**** 2333840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510351/tmdx654idkevm-debian

器件型号:TMDX654IDKEVM

工具/软件:

您好 E2gE 专家、

你好。

我需要在 TMDX654IDKEVM 板上运行 Debian、如何操作?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、TI 不为 AM65x 器件提供 Debian 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这用于新工程、则 AM64x 等其他处理器是否满足要求? Processor SDK 为 AM64x 提供 Debian 支持。

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX AM64X-AM64X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    你好。

    使用 Yocto 构建 SDK 时、我是否可以访问以下链接以包含"apt"和"dpkg"软件包?

    1.1.7.使用 Yocto 构建 SDK—适用于 AM65X 的 Processor SDK Linux 文档

    我想在 SDK 上安装 podman -- PROCESSOR-SDK-LINUX-RT - AM65X,是 可能的吗?

    现在、我已 在  AM65X  板上运行 Linux-RT-AM65X 操作系统。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将您的疑问发送给我们的 Yocto 专家、以便对是否可以在 Yocto 中安装 podman 进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="480323" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510351/tmdx654idkevm-debian/5810085 #5810085"]

    使用 Yocto 构建 SDK 时、我是否可以访问以下链接以包含"apt"和"dpkg"软件包?

    1.1.7.使用 Yocto 构建 SDK—适用于 AM65X 的 Processor SDK Linux 文档

    我想在 SDK 上安装 podman -- PROCESSOR-SDK-LINUX-RT - AM65X,是 可能的吗?

    [/报价]

    否、这将不起作用、不兼容/不受支持。

    如果要在映像中包含其他软件包、则需要将其添加到 Yocto 构建流程中。

    或者,您可以尝试在 AM65x 上的 Docker 容器内运行某个版本的 Debian ,但这对于您尝试执行的操作可能不实用。 请参阅 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/09_03_05_02/exports/docs/linux/Foundational_Components /虚拟化/Docker.html 此外、我们没有如何执行此操作的步骤、但应该可以通过一些 Internet 搜索来使此功能正常工作。 但您在这里最好的选择是定制我们的 Yocto 版本。 如果您需要有关特定软件包的帮助、请告知我们。

    正如 Bin 所指出的、您还可以考虑使用我们提供 Debian 开箱即用支持的其他 AM6x 器件。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    你好。

    我已成功安装 podman:

    但当我运行容器时、会出现一些错误

    我在互联网上找到一个答案  ipt_comment 、即错误是由模块缺失引起的、那么我该如何 解决此问题?
    此致、
    公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、安装自定义软件包管理器不是我们支持的、因此您可以自行尝试使其正常工作。

    如果您必须使用外部预构建软件包(如 Debian 软件包)、您应该采用前面所述的基于容器的方法。

    此致、Andreas