This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:[AM5728][BeagleBoard-X15]无法使用 TI SDK 9构建 Debian 操作系统

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516365/am5728-am5728-beagleboard-x15-unable-to-build-debian-os-with-ti-sdk-9

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我目前正在使用基于 AM5728处理器的 BeagleBoard-X15。 我正在尝试使用构建 Debian 操作系统 TI Processor SDK Linux 9.0 、随后 入门指南 在正式文件中提供。

对于不熟悉 AM572x 平台的人、我严格遵循了指南中概述的步骤、但我面临构建过程方面的问题。 遗憾的是、文档在某些时候会有点令人困惑、我不确定我是否遗漏了一个步骤或误解了一些内容。

以下是一些关键详细信息:

  • 电路板: BeagleBoard-X15 (AM5728)

  • Processor SDK 版本: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-am57xx-EVM-09.x

  • 构建主机操作系统:  Debian 和版本

  • 问题: Debian 根文件系统的构建过程未成功完成。

您能帮助我解决以下问题吗?

  1. BeagleBoard-X15的 SDK 9是否仍支持 Debian rootfs?

  2. 在构建 Debian 而不是基于 Arago 的默认映像时、是否有任何已知问题或其他依赖关系?

  3. 您能否提供一个非常简单的工作流程、或者向我提供任何适用于 SDK 9的更新指南或社区示例?

对于更适合使用 AM572x 的初学者的任何分步说明或更新文档/教程链接、我深表感谢。

提前感谢您的支持!

此致、
Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    请允许我们稍后查看此主题并回复。 指定的工程师目前正在休假、因此请预计将在本周结束时收到回复。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    很抱歉让您等待坏消息、但 Debian 操作系统不受我们标准软件产品的支持、不在本论坛的讨论范围之内。

    在这项工作中、您可能会从 BeagleBone 社区获得一些帮助。

    https://www.beagleboard.org/collaborate

    forum.beagleboard.org/.../14

    此致、

    Josue