This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:使用两个 A15内核进行 SYSBIOS 配置的 SMP 配置

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5748, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516292/am5748-smp-configuration-to-use-two-a15-cores-for-sysbios-configuration

部件号:AM5748
主题中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:

您好、先生、

我是 Venkateswara Reddy、来自 Lekha Wireless Solutions Bangalore。

我正在为一个新工程使用 AM5748处理器。

我只需要使用 SYSBIOS (而不是 Linux)

我想使用 A15两个内核。 因此如何使用 SMP 配置。  

您能给我提供一些 SMP 配置文件示例吗?

谢谢。此致、

S. Venkateswara Reddy