This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:AM68x:视频编码器/解码器性能

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512277/am68-am68x-video-encoder-decoder-performance

器件型号:AM68
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

在 AM68x 系列数据表中、"特性"下列出了"高达 xxxMP/s"
视频编码器/解码器性能值。
"xxx"值因每个序列而异。
编码4K (3840 x 2160)分辨率是否正确所需的性能?

(30fps)
3840 * 2160 * 30 =大约249MP/s

对于60fps
3840 * 2160 * 60 =大约498MP/s


对于 AM62P、特性部分中会显示"高达300MP/s "、
我想知道性能是否高达4K 和30fps、
但是、在技术参考手册(SPRUJ83A)的第1.4.32和7.4章中、
还提到了"60fps。


此致、
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hidekazu、  

    AM68器件的视频编码器/解码器最多支持一个4k60实例、约为500MP/s 据我所知、AM62P 应该具有相同的 VPU。 我将在内部再次检查以进行确认。

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sarabesh

    感谢您的答复。
    您是否确认了 AM62P 使用的 VPU 与 AM68相同?
    请帮助我们,因为我们需要通知我们的客户的情况。

    此致、
    Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我确实确认了这一点。 还确认了 AM62P 器件支持的流参数适用于4K (60fps)。

    此致、
    Sarabesh S.