This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:ARM 和 PRU 之间 RPMsg 的 SDK11指令适用于错误的电路板

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512722/am625-sdk11-instructions-for-rpmsg-between-arm-and-pru-are-for-the-wrong-board

器件型号:AM625

工具/软件:

您好:

我 AMT 尝试遍历 AM62x SDK 11版本说明中列出的 ARM 和 PRU 之间的 RPMsg 通信指令。 我按照说明克隆 PRU 软件支持包并尝试导入实验5解决方案、但在"Discovered projects"部分中未发现任何工程。 作为参考、我使用 CCS v12.8.1。 此外、发行说明说明中列出的路径不存在、我必须转到 /pru-software-support-package/labs/Hands_on_Labs/lab_5/solution/am62x 以查找解决方案/工程。 最后、我注意到在步骤3中、说明使用 AM335x 更新了包含搜索路径。 这些说明似乎已经过时、针对错误的主板、或者两者兼而有之。 请您向我提供正确/更新的说明。 谢谢你。

此致

-工作