This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:如何显示 RGB888视频模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514214/dra712-how-to-show-a-rgb888-video-pattern

部件号:DRA712

工具/软件:

大家好!
我们的硬件最近发生了一些变化。 因此、我们需要向并行视频输出线路发送 RGB888格式信号、而不是 YUY2格式。
之前、我们使用以下命令输出 YUY2视频信号。
gst-launch-1.0 videotestsrc pattern=19! 视频/x-raw、格式=YUY2、宽度=1912、高度=711、帧速率=10/1! kmssink connector-id=57 plane-id=38 driver-name=omapdrm
已尝试以下 命令、但我们收到 kmssink 不支持该格式的错误。
gst-launch-1.0 videotestsrc pattern=19! 视频/x-raw、格式=rgb、宽度=1912、高度=711、帧速率=10/1! kmssink connector-id=57 plane-id=38 driver-name=omapdrm
您能否请帮助您提供正确的命令、并向我们提供与  DRA712视频输出设置相关的文档?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不在办公室,直到本月21日。  

    感谢您的耐心。

    -Josue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    此部分是我们的旧器件之一、las SDK 大约在5年前发布、已经超过了其标准支持窗口。 到目前为止,我不确定是否有任何指南可以做你正在做的事情。

    您能分享您正在使用的 SDK 版本及其链接吗?

    我假设您使用的是 Linux、因为您使用的是 GStreamer。

    其次、  

    Unknown 说:
    我们需要将 RGB888格式信号发送到并行视频输出线路。

    您指的是 VIP 模块吗?

    -Josue