工具/软件:
将 XDS110连接到基于 AM625的定制板后、我在 CCS 中创建了一个.ccxml 文件。 测试连接成功、但当我尝试连接到 A53_0内核时、收到以下错误。 原因可能是什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yongkwan:
您是否通过 SBL 二进制文件正确初始化了 SoC?
请参阅 EVM_FLASH_SOC_INIT 以了解详细信息。
此致、
Tushar
尊敬的 Yongkwan:
您还可以通过 SD 卡引导模式初始化 SOC。 请参阅 EVM_SOC_init 以了解详细信息。
我假设您已经需要 SD 卡中存在的 tiboot3.bin、tispl.bin 文件。
此致、
Tushar
你好 Yongkwan、
你在这里做什么?
您能否提供一些有关您尝试执行的操作的其他信息?
这是否是 TI EVM、而您只是尝试启动预构建的 SD 卡映像? 如果是、您使用的 EVM 版本是什么、Linux SDK 是什么版本?
您是否尝试在 TI EVM 上获取自定义代码引导? 您是否尝试在自定义硬件上进行自定义代码引导?
有关调试 SPL 的文档
您可以在此处找到标准 SPL 引导流程的图形:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-General-Info.html#boot-flow
如果您尝试调试 SPL、而不是稍后的 U-Boot、则 Linux SDK 中的文档可能是过时的:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/Apps-SPL-Debug.html
此页面将针对 SDK 11.1进行更新。 同时、源代码位于以下位置:
https://github.com/TexasInstruments/processor-sdk-doc/blob/master/source/linux/Foundational_Components /U-Boot/Apps-SPL-Debug-OpenOCD.rst
此致、
Nick