This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM335x DDR EOL 和替换

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515613/am3352-am335x-ddr-eol-and-replace

器件型号:AM3352

工具/软件:

由于 AM3352 DDR IC 的停产(EOL)状态、我们计划更换它。 原始 DDR 为 DDR3-1600、新 DDR 为 DDR3-1866。 大小相同。  根据 AM335x EMIF 工具的应用手册、步骤1B 和2表明这些值取决于器件的速度区间。 这是否意味着我们需要再次填写 Excel 工作表以获取新参数? 我们的固件无法继续使用现有参数、因为我们的系统仅以800 Mbps 的带宽运行?

谢谢你。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您应该能够继续使用您拥有的 DDR 寄存器配置。  您可能有机会稍微优化时间以利用更快的速度箱、但1600MTs 和1866MTs 速度等级之间的差异不会太大。

    此致、

    James

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、如果我们将来使用新的1866MT/s DDR 开发一个新项目、您会建议使用新参数对其进行配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会推荐它。  一个新项目(即新的电路板设计)可能还需要您更改一些阻抗设置(端接和驱动强度)、以获得更好的信号完整性。

    此致、

    James