This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:建议的引导模式搭接电阻器

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516574/tda4aen-q1-recommended-bootmode-strapping-resistors

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好、

我使用的是 TDA4AEN (J722S)。  我想使用上拉/下拉 Strap 配置电阻器设置引导模式。  引导模式引脚与我还在使用的 McASP2共享。  建议对这些电阻器使用多大的值?  我想大约2K。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切值将取决于连接的电路及其泄漏。  通常 LVCMOS IO 具有非常低的漏电流、因此可以使用"相当高"的电阻值。  我期望10K  电阻在大多数情况下正常工作、2K Ω 设置引导模式值肯定不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我担心引导模式引脚在引导模式读取期间可能会启用 PU 或 PD、但在读取数据表时、我确实看到引导模式引脚最初没有启用 PD。 "你说什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确-引导模式引脚在引导期间未启用内部 PU 或 PD、只有板载电阻器可以设置模式。