This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:蓝牙问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516729/am5728-bluetooth-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:

您好、
我正在使用一个 TP 链接 USB500蓝牙加密狗与我的 AM5728连接到我的蓝牙耳机,我安装了 btusb 驱动程序,当我运行 bluetoothctl 时,它也识别我的适配器。
但是在开机并扫描后、即使我的蓝牙耳机处于配对模式、我的加密狗也找不到任何靠近它的蓝牙系统进行配对。
您能帮助我解决这个问题吗? 是否由于缺少固件或驱动程序无法正常工作?
我的 dmesg 识别 tp 链接加密狗,它也运行 btusb 太,但只有配对不会发生,我甚至尝试使用 hcitool 扫描,但它也返回了相同的。

此致、
Roshan Rajagopal
Futura Automation Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roshan、  

    这不属于 AM57标准支持。 我们的 SDK 中没有任何蓝牙验证、因此无法重新创建问题。

    -Josue