This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用内存浏览器时 Code Composer Studio 崩溃

Guru**** 2336510 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490116/tda4vm-crash-of-code-composer-studio-while-using-memory-browser

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

大家好:

C7X 的存储器映射工作、这一切都是由我在 TDA4VM 上完成的。

我在 Code Composer Studio 中使用 Memory Browser 时出现问题。 更准确地说,每当我尝试在调试会话中使用 Memory Browser 选项时,应用程序就会完全崩溃。 每次打开它时、搜索栏中都已有一个地址。 我已经尝试使用"Memory Browser"中的"Clean"选项来解决该问题、关闭并重新打开 CCS、然后重新启动计算机、但这些解决方案都不起作用。 我的假设是搜索栏中的地址无法访问、这会导致 CCS 崩溃。 因此、我想找到一种方法来删除 Memory Browser 中默认保存的地址。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您根据您的注释使用某些版本的 CCS Eclipse。

    Unknown 说:
    我的假设是搜索栏中的地址无法访问、这会导致 CCS
    崩溃

    我怀疑您使用的 调试器存储器映射不正确。 我可以在不使用存储器映射并尝试浏览无效地址时重现相同的行为。

    Unknown 说:
    因此、我想找到一种方法来删除默认保存在 Memory Browser 中的地址。

    尝试删除工作区元数据缓存: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.8.0/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    这对我很有帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我尝试了删除工作区元数据缓存、如您给我的链接中所示、特别是在第9.4.3部分"清理工作区"中。 但是、这并没有解决我的问题。 我还将该地址保存在存储器浏览器窗口的搜索栏中。

    我还尝试了该链接中提到的替代解决方案:我关闭了工作区、导入了 CCS 工程、对其进行了调试、然后打开了内存浏览器。 它就像每次坠毁一样。

    我仍然不明白为什么您的解决方案不能解决我的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    是否可以附加故障转储文件? 可以通过打开"CCS Support"对话框、点击"Help"->"CCS Support"菜单项来查看转储文件的位置。 在对话框中、选择列表中的转储文件条目、然后单击"查看"按钮。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    下面是调试服务器的名称:  


    此致、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    您可以压缩一些最近的转储文件并将其附加到此处吗?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    是的、确定
     e2e.ti.com/.../hang_5F00_17_5F00_6612bf7d_2D00_c441_2D00_4d05_2D00_8f3d_2D00_2e758f5b0619.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    转储文件不提供有用的信息。

    我也厌倦了删除工作区中的.metadata 文件夹、内存浏览器会清除我的地址、我的整个 IDE 窗口布局都会重置为默认布局。 您是否不会看到 IDE 窗口将打开视图和编辑器的布局重置回默认设置、因为您已经完成了首次启动 CCS 的操作。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    您还可以向我们发送调试服务器日志吗? 它可以在 Patrick 上面发布的同一对话框中启用。 启用它、然后重现崩溃并在此处附加日志文件。 感谢您的帮助!

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    我们仍然需要 OliverP 请求的调试服务器日志。 您能提供一种吗? 有关调试服务器日志的更多信息、请参阅以下页面:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    否、删除工作区的.metadata 文件夹后我看不到

    此致、  

    M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M é lanie

    假设问题仍然存在、您能提供上面 OliverP 请求的日志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    此处是包含调试服务器日志的日志

     e2e.ti.com/.../Log-Memory-Browser.zip

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的附件。 我看到转储文件、Eclipse 和安装日志。 但是、我没有看到调试服务器日志。 请注意、默认情况下不会生成调试服务器日志。 需要先显式启用它。 在启用调试服务器日志并提供该日志的情况下、是否可以重现问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么没有调试服务器日志。 我启用调试服务器日志记录,然后运行调试会话,然后复制崩溃...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查启用日志的位置并查看是否有日志文件? 此日志对于调试此类问题非常有用。