This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138 ROM 引导加载程序+ NAND 闪存+ ECC?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516611/omap-l138-omap-l138-rom-bootloader-nand-flash-ecc

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:

使用 NAND 闪存启动模式时、OMAP-L138 ROM 引导加载程序是否使用任何形式的纠错码(ECC)机制?

OMAP-L138 ROM 引导加载程序能否在 EMIFA 上启用 ECC 功能?

OMAP-L138 ROM 引导加载程序是否可以启用 NAND 闪存器件内部的 ECC 功能?

如果在某处已经记录了该信息、我将非常感谢提供信息链接。