This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x Linux RT SDK v 11 -是否有任何 UDP 入口和放大器;出口测试在 ICSSG 以太网驱动程序上运行? (处理减贫股的人员)

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516573/am6442-am64x-linux-rt-sdk-v-11---were-there-any-udp-ingress-egress-tests-run-on-the-icssg-ethernet-driver-those-dealing-with-the-prus

器件型号:AM6442

工具/软件:

使用   2.4.1. RT-Linux 11.00性能指南—Processor SDK AM64X 文档

我看到在第2.4.1.3节中运行的 UDP 测试-这些测试仅在 CPSW 端口上运行?

TI 是否有任何类似的 UDP 测试在 ICSSG 相关端口上运行?