请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4 工具/软件:
您好:
我正在尝试使用调试配置文件编译 SBL。 我收到以下错误:
ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05/pdk_j784s4_09_02_00_30/packages/ti/build$ make sbl_ospi_img_hlos disable_recurse_DEPS=no board=j784s4_evm core=mcu1_0 build_profile=debug
make:***没有生成目标"bl_ospi_img_hlos"的规则。 STOP
如果我在没有 BUILD_PROFILE 选项 的情况下进行编译、则编译会正常进行。