This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:IEC61508 SIL1或 SIL2应用中 AM4376的安全手册和 FMEA

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516551/am4376-safety-manual-and-fmea-of-am4376-in-iec61508-sil1-or-sil2-applications

器件型号:AM4376

工具/软件:

三个问题-

(1)我可以找到 AM4376的安全手册和 FMEA。 想知道它们是否存在。

(2) AM4376是否是适用于 IEC61508 SIL1或 SIL2应用的相应硬件选择? 我们有兴趣实现过载安全功能。   

(3)是否有任何人使用 AM4376进行需要 IEC61508 SIL1或 SIL2认证的功能安全应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    AM437x 的设计 或开发不考虑功能安全。 它是现成的标准商用器件、不提供功能安全。  它没有任何安全认证或安全手册和 FMEA 等配套资料  

    如果您正在寻找具有功能安全功能或合规的器件、我们建议您查看 AM64/AM24或 AM26x 系列器件。  

    此致

    Mukul