This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:SBL OSPI HLOS 引导

Guru**** 2333840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516893/processor-sdk-j784s4-sbl-ospi-hlos-boot

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

您好:

我尝试按照此处所述的步骤进行引导(software-dl.ti.com/.../boot_hlos.html)。

我想使用 combined_dev.appimage 进行引导、我的问题是 a72.spl 尝试从哪里加载 u-boot? 需要在哪里刷写 u-boot 映像?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid="648986" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516893/processor-sdk-j784s4-sbl-ospi-hlos-boot

    我想使用 combined_dev.appimage 进行引导、我的问题是 a72.spl 尝试从哪里加载 u-boot? 需要在哪里刷写 u-boot 映像?

    [/报价]

    请参阅以下步骤:如果这对您有所帮助、请告知我们。

    Step 1:
    
    Download tisdk-default-image-<board_name>.wic.xz from the below links
    
    tisdk-default-image-j784s4-evm.wic.xz
    
    for j721e : lcpd.gt.design.ti.com/.../
    for j7200 : lcpd.gt.design.ti.com/.../
    for j721s2 : lcpd.gt.design.ti.com/.../
    for j784s4 : lcpd.gt.design.ti.com/.../
    
    tisdk-default-image-j784s4-evm.wic.xz
    
    Step 2:
    Flash the above image to the SD card using balena etcher tool. You can download the same from https://www.balena.io/etcher/
    
    Step 3:
    Remove all images from the boot partition of SD card using rm command
    
        Open terminal in boot partition of SD card
        sudo rm -rf *
        
    Step 4:
    Insert SD card into the evm
    
    Step 5:
     
    Build sbl_ospi_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage by using the following command
    
        make BOARD=<board_name>sbl_ospi_img_hlos -sj
        
    Step 6:
     
     Change the boot switch settings to UART bootmode.
    
    Step 7:
    
     Flash uart flash programmer (below commands are suitable for linux PC)
    
        sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/processors/FlashWriter/<board_name>/uart_<board_name>_flash_programmer_release.tiimage -i 0
        
    Step 8:
        
     Flash sbl_ospi_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage at 0x0
    
        sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <pdk install path>/pdk/packages/ti/boot/sbl/binary/<board_name>/ospi/bin/sbl_ospi_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage -d 3 -o 0
        
    Step 9:
    
     Flash tifs.bin at 0x80000
    
        j784s4 : sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <pdk install path>/pdk/packages/ti/drv/sciclient/soc/V6/tifs.bin -d 3 -o 80000
        
    Step 10: 
    
    Flash combined_dev.appimage at 0x100000 using the following command
    
    sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <pdk install path>/pdk/packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/<board_name>/combined_dev.appimage -d 3 -o 100000 

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这一点根本没有帮助。

    请阅读我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个主题似乎是重复的;相关的讨论仍在进行在这个  主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516385/processor-sdk-j784s4-compiling-combined_appimage 你可以按照上面的主题,因此我将关闭这个主题。

    此致、

    Karthik